主题中讨论的其他器件:TPS2596、
大家好、
您能否建议在短模式下快速跳闸的阈值电流?
请在发生快速跳变时分享该机制。
谢谢、此致、
米希亚基
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您向我展示您想要了解的内容示例。 我已将其更改为描述 TPS27S100的行为
在短路事件期间、流经器件的电流会迅速增加。 当器件启用且输出为高电平时、如果电流超过1.5倍 ILIM、器件会使用快速电流钳位电路来调节低于标称过流响应时间(tLIM)的电流、从而在1us 内关断器件。 该器件不会完全关断功率 FET、以确保在瞬态过流或电源瞬态情况下提供不间断电源。 该器件可使通道进入限流模式、使电流保持在外部电阻器设置的电平。一旦负载电流降至编程的 ILIM 阈值以下或器件达到热关断状态、器件便会停止限制电流。
数据表中的图片中显示了这种情况。