This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:快速跳变的阈值电流。

Guru**** 1829100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2596, TPS27S100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884671/tps27s100-threshold-current-for-fast-trip

器件型号:TPS27S100
主题中讨论的其他器件:TPS2596

大家好、

您能否建议在短模式下快速跳闸的阈值电流?

请在发生快速跳变时分享该机制。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它将取决于您设置的电流限制。

    机制是通道开启、然后发生短路、通道在1us 内关闭。 然后、如果短路仍然存在、它会重新打开并转至电流限制值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    您能提供快速旅行操作的示例吗?

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    很抱歉、您将推送、但请在快速旅行时为我们提供应用示例。

    客户想知道如何估算跳闸点。

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不是很确定你要什么?

    快速跳闸响应是指通道已开启、因此 EN、IN 和 OUT 为高电平并且 OUT 引脚上引入短路时的响应。 这将导致电流快速上升、但器件会使快速跳变响应跳闸、从而完全关断。 然后、该器件将重新启用由限流电阻器设置的电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

     

    什么是快速跳闸的触发因素?

    如果快速跳闸由电流触发,请向我们提供阈值。

    如果不是、请告知快速行程的触发因素是什么

     

    我找不到快速行程操作的细节。

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、TPS2596的数据表描述了短路保护机制、如下所示。

    但我们在 TPS27S100的数据表中找不到短路和快速跳变的运行情况。
    请告知快速跳闸时的运行情况、例如 TPS2596的数据表。

    我们非常感谢您的理解。
    谢谢、此致、
    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您向我展示您想要了解的内容示例。 我已将其更改为描述 TPS27S100的行为

    在短路事件期间、流经器件的电流会迅速增加。  当件启用且输出为高电平时、如果电流超过1.5倍 ILIM、器件会使用快速电流钳位电路来调节低于标称过流响应时间(tLIM)的电流、从而在1us 内关断器件。 该器件不会完全关断功率 FET、以确保在瞬态过流或电源瞬态情况下提供不间断电源。 该器件可使通道进入限流模式、使电流保持在外部电阻器设置的电平。一旦负载电流降至编程的 ILIM 阈值以下或器件达到热关断状态、器件便会停止限制电流。

    数据表中的图片中显示了这种情况。