This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 0%->100%软启动

Guru**** 1833650 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2800
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886752/0----100-soft-start

主题中讨论的其他器件:UCC2800

大家好、TI EE

我正在开发一款具有软启动功能的电信电源转换器、用于限制电流、它也可能像开关。 如下所示

0%-> 100% PWM 行为喜欢电流限制模式。

100% PWM 行为喜欢开关(仅旁路)

我尝试通过 UC284X 进行设计、但无法满足100% PWM 要求。

 请推荐器件型号以帮助我进行设计。 用蓝色表示。

要求规格:

1. 0%-> 100% PWM,软星

2.有一个外部禁用引脚  

OCP 功能

4.没有反馈是可以的。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您应该能够在降压转换器中使用 UCC2800。  该器件具有内部软启动功能。

    以下应用简报介绍了这种方法的工作原理。

    您可能还需要使用栅极驱动变压器来驱动高侧 FET。

    此致、