This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:BQ51050B

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887026/bq51050b-bq51050b

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:BQ24040BQ51013B

大家好,我的自己 Naveen,我们正在进行密钥卡项目,

对于我们还需要无线充电器和 USB 的情况,电池应该由 USB 或无线电源充电器充电,

请为此推荐一个电路。

4.2V 电池充电的输出电压。1A 的电流和 Qi 的无线充电性能相当。  

回复一个位为紧急。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于 USB 和无线充电、BQ51013B 和 BQ24040将是一个很好的解决方案、请参阅 BQ51013B 数据表图48。