请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51050B 主题中讨论的其他器件:BQ24040、 BQ51013B
大家好,我的自己 Naveen,我们正在进行密钥卡项目,
对于我们还需要无线充电器和 USB 的情况,电池应该由 USB 或无线电源充电器充电,
请为此推荐一个电路。
4.2V 电池充电的输出电压。1A 的电流和 Qi 的无线充电性能相当。
回复一个位为紧急。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.