This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750:与 BQ24075兼容?

Guru**** 2514875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886565/bq27750-compatible-with-bq24075

器件型号:BQ27750

我正在开发一款产品的电池充电系统。  我们使用 bq24075为单节锂电池充电。  电池内部是一个 bq27750电池电量监测计芯片。  如果您可以回答、我们对这两个芯片的交互有何期望?以这种方式使用它们是否有问题?  我们的问题是、我们已经看到电池未充电的情况。  我们需要对可能导致无法按预期工作的冲突提供意见。  我们需要了解互动的特点,以便在可能的情况下避免互动。  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否发现电池未充电的原因?  是由于电量监测计还是充电器? 哪个器件未按预期工作?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Andy -我正在另一个 E2E 主题上处理这个问题、所以让我们关闭这个问题。  Thx