This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24772:短路期间电流限制为2倍快速跳变的最大 Vimonbuf 是多少?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886273/tps24772-what-is-maximum-vimonbuf-during-short-circuit-with-fast-trip-of-2x-current-limit

器件型号:TPS24772

客户使用 IMONBUF 引脚来驱动工作范围为0至2.5V 且绝对最大值为3.6V 的 ADC 输入。  当 IMON 电压为675mV 典型值和690mV 最大值时、TPS24772将进行电流限制。  当 IMONBUF 输出的增益为3.01MAX 时、这相当于 IMONBUF 在电流限制时的增益为2.077V。  短路情况下 IMONBUF 引脚上的最大电压是多少?  快速跳变阈值设置为电流限制阈值的2倍。 IMONBUF 是否 被钳制在某个电压下、或者它是否会与短路电流成比例地尖峰?

客户担心在短路情况下 IMONBUF 引脚上的电压会超过 ADC 输入绝对最大值。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronnie:

    我正在研究这个问题、并将在明天返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronnie:

    是的、 在 电流限制期间、IMONBUF 输出可高达2.077V。

    当发生短路时、 电流超过快速跳变阈值、栅极被快速下拉 (1µs μ A)、以最大限度地减少短路可能导致的损坏。 由于引脚上存在电容、这个短持续时间电流尖峰也许不会反映在 IMONBUF 上。

    但是、您可以在客户电路板/EVM 上进行测试、以在短路情况下查看 IMONBUF 的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronnie:

    希望您的问题得到解答。 如果您有更多问题、请告知我们。