This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:TPS61089输出纹波问题

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886391/tps61089-tps61089-output-ripple-problem

器件型号:TPS61089

您好!

我在升压电路中使用 TPS61089,Vin=5V、Vout=8.9V、Iout=2A。 但输出纹波峰间为1.5V。  我不知道问题是什么。

电路:

SW (黄色)+电感器电流(绿色): Iout=2A

输出纹波(黄色)+电感器电流(绿色): Iout=2A

SW (黄色)+电感器电流(绿色): Iout=1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    将 C53更改为471 (47pF)、然后再次检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    C53未连接 到电路、然后我将其更改为471:  

    SW (黄色)+电感器电流(绿色): Iout=1A

    输出纹波(黄色)+电感器电流(绿色): Iout=1A

    将 C53更改为100pf:

    SW (黄色)+电感器电流(绿色): Iout=1A

    输出纹波(黄色)+电感器电流(绿色): Iout=1A

    输出纹波仍为1.3V 峰间值。 它是由输出电容器的 ESR 引起的吗?

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    让 C53=100pF 后、SW 波形看起来正常。 但电流波形看起来很奇怪。 它应该是一个三角波、而不是正弦波。  您在应用中使用了哪种探头?  顺便说一下、您是如何测试输出纹波的、能否给我发送图片? 测试环路应非常小、否则噪声将耦合到探头中。 100uF 电容器的 ESR 是多少。 建议您将10uF 陶瓷与电流0.1uF 陶瓷并联、如果纹波电压是由大 ESR 引起的、这有助于降低纹波电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我使用带接地弹簧的电压探头来测试输出纹波。 测试点是输出电容器的两个端子。

    我将两个10uF 陶瓷电容与 电流0.1uF 陶瓷电容并联、正如您所说、输出纹波降至200mV 峰间值。 因此、我认为问题是100u 的大 ESR 导致的。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒,很幸运!