This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:PSpice 模型不匹配 OC 故障期间的预期行为

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710, UCC21732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886624/ucc21710-q1-pspice-model-not-matching-expected-behaviour-during-oc-fault

器件型号:UCC21710-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21710UCC21732


我尝试仿真过流故障、以验证数据表中建议的去饱和电路。 但是、我遇到的故障和关断之间的延迟比预期的要长、大约为3us、如下图所示。

这是预期行为吗?

电路如下所示。 UCC21710模型以 UCC21732符号的形式导入到 PSPICE 中(因此是 CLAPE、而不是 CLAMPI)、但 SPICE 模型显示 UCC21710。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    很抱歉你遇到了一些问题。 您可以尝试以不同的格式附加图像吗? 他们没有为我展示。

    谢谢、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但愿这能起作用。 他们在我的屏幕上显示的内容相当大、我不知道如何在编辑器中缩小它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    谢谢、我现在可以看到您的图像。

    仿真波形与 UCC21732类似、因为它已激活2LTO。 正确的做法是、2LTO 持续时间应小于或等于数据表中指定的1ms。 请让我有机会查看仿真。  

    关于 UCC21710电路、我确实看到了与型号符号命名为 UCC21732相同的问题。 但是、在我的仿真中会调用 UCC21710的正确.lib 文件、因此 STO 在 OC 上启动。

    您希望在仿真中使用 UCC21710吗? 如果是这样、我认为可能调用了错误的 lib 文件、导致您在波形中显示的2LTO 操作。

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrey、

    我运行了 UCC21710模型附带的瞬态仿真、可以看到该模型正常工作。 还进行了一些修改以匹配10U 周期、并添加了我使用的相同 MOSFET、它仍然工作、在触发 OC 后、它在1us 内转弯。 这使我相信我自己的原理图和仿真有问题、所以我将再次研究、看看可能会出现什么问题。

    此致、

    Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    我这次添加了不同的库、并将.olb 文件直接添加到库树中、而不是添加到编辑仿真配置文件/配置文件下。 这使得仿真按预期工作、所以我认为它已经解决了。

    感谢你的帮助、

    Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Marcus 、这是一个好消息! 非常感谢您让我们知道您是如何解决这个问题的。 如果您遇到任何其他问题、请告知我们。