This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:PCB 审查、传导测试性能差。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886162/tps54331-pcb-review-bad-conduction-test-performance

器件型号:TPS54331

各位专家、您好!

需要一些建议来提高 EMI 性能。  我的客户未能通过传导测试、如下图所示 、在 TPS54331上无负载时、性能正常、但增加了5V1A 负载、EMI 传导性能显著下降。 随附的是其原理图和 PCB、请帮助查看 并 建议如何改进此?谢谢。

e2e.ti.com/.../sch_2600_pcb.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    EMI 性能看起来不差、因为有大量的裕量与限制相差、如果您想进一步提高性能、请尝试通过调整缓冲器(R94、C45)来抑制开关节点的过冲和振铃、 使用屏蔽式电感器也可能有助于提高性能。

    此致

    Oliver