This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610充电电流的过流行为

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884811/bq24610-bq24610-overcurrent-behavior-for-charge-current

器件型号:BQ24610

大家好、团队、

我的客户希望了解充电电流的过流行为。
他将过流 阈值设置 为0.1A、如下所示。
  

Rs = 56mohms
viset=0.6V
VREF=3.3V
SPR - SRN =几乎26mV @0.5A

当充电电流大于0.5A 时、高侧 SW 会关断、尽管他考虑过流行为从0.5A (0.8A)的160%开始。
此行为是否正确?  

如果他能确认任何内容、您能告诉我吗?

非常感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

      当感测到的电流为编程充电电流的160%(SRP>2.2V)时、BQ24610中的 OCP 通过在 RSR (SRP 和 SRN 之间的感测电阻)上感测到的充电电流周期关闭 HSFET 来完成。 根据客户的设置、充电电流设置为535mA。

    客户测试 OCP 时 SRP 上的电压是多少? 当 OCP 处于活动状态时、最好查看电感器电流。 让客户将一个线环与电感器串联、例如:PH 焊盘和电感器之间的导线、以及连接到 BAT 焊盘的电感器、以便导线周围的电流探头可以测量电感器电流。 在示波器上、当充电电流增加到 OCP 条件时、捕获 HIDRV、IL 和 SRP。

    在 OCP 逐周期启动的哪个周期、充电电流的最小值是多少(以及 SRP-SRN 差分电压测量)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kedar - San、

    感谢您的评论。
    现在、我正在等待客户反馈。 但是、这可能需要很长时间。
    如果客户有其他问题、我将通过另一个主题或直接发送电子邮件再次询问。

    此致、
    Akihisa Tamazaki