This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62827:输出电压放电

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62823, TPS62821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885799/tps62827-output-voltage-discharge

器件型号:TPS62827
主题中讨论的其他器件:TPS62823TPS62821

大家好、

我想知道 TPS6282x 中输出电压放电功能的详细操作。 我在 TPS62823数据表中看到了以下方框图和说明。 这是否意味着当输入电压被移除、然后关断电流将激活方框图中的非门、然后输出电压将由内部恒定电流放电、对吧? 我还有一些问题:  

关断电流来自输入电容器? 如果输入电容= 22uF、Vin=5V、因此 Q=CV=110uC、并且当 IC 关断时、Q/i=t、110uC/500nA (最大关断电流)=220sec、那么输出电压放电可以继续2200s、对吧?  

2.当输出电容= 100uF 时、输出电压为3.3V、Q=CV=330uC=IT、恒定电流= 75mA (最小值)、然后 t = 4400sec、因此需要4400sec 对输出电容进行放电?

3.从 point1和 point2开始、由于高输出电容、放电功能无效、对吧? (我了解 I 列表是最坏和关键情况的状态。)

 顺便说一下、TPS62821/2/3/5/6/7是否有其他供应商提供的 P2P 设备?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    以下是您需要了解的有关输出放电的信息:

    VIN 必须保持存在、才能使输出放电正常工作。 如图5所示、输出放电电流能力取决于 VIN 值

    在图30&31中、您可以看到典型的输出放电曲线、在 BOM 中使用了2*10uF 的输出电容器来生成这些电容器。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    这是否意味着当系统电源关闭时、如果 EN 引脚连接到 Vin、然后由于系统关断而变为低电平、则输出电压放电无效?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    如果 EN 和 VIN 已连接、则在系统关断时变为低电平。 输出放电功能未启用是。

    谢谢、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    我没有听到您的反馈。

    您对此主题还有其他疑问吗?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    我没有其他问题,感谢你的帮助。

    罗伊