This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54618:PLL 上限阈值

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886553/tps54618-pll-upper-threshold

器件型号:TPS54618

您好!  

为"RT/CLK 高阈值"

数据表第7.3.14节中讨论的 PLL 上限阈值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    是的、没错。

    这还意味着、如果您使用的是同步时钟信号、则需要确保良好的功能、确保同步信号底部的最大电压为0.6V、顶部的最小电压为1.6V

    谢谢你。

    此致、


    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 不过、还有一个问题:同步频率范围是否真的是300"k"Hz"至2000"k"Hz"? 还是错字、应该是300Hz 到2000Hz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    同步频率范围为300kHz 至2000KHz。 您也可以在数据表的特性说明首页中看到这一点。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢!

    最后一个问题:

    参考数据表中的图33、如果要连接外部时钟、则需要 RRT、对吧?

    然后、如果同步时钟被移除/关闭、那么它将具有一个基于连接的 RRT?的恒定开关频率。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    完全正确! RRT 基于参考、同步时钟覆盖此值。

    如果 RRT 未连接并且 SYNC 时钟被关闭、TPS54618将不会按照技术规格运行。

    非常感谢。


    此致、

    Dorian