This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2672:LM2672MX-3.3/NOPB 的输出电压异常

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885993/lm2672-abnormal-output-voltage-of-lm2672mx-3-3-nopb

器件型号:LM2672

您好、先生、

关于该器件、当  我们的生产通电和重复开/关操作时、LM2672MX-3.3/NOPB 输出更高的6V 电压、

因此、我们生产中的 DP83822会出现故障。

VIN=24V 直流

请查找以下纹波、黄色线是直流/直流转换器输出纹波、而 aqua 线是 直流/直流转换器输入纹波。

您能否帮助我分析输出电压为何超过3.3V?

BOM:

L2:CLF10060NIT-470M (TDK)

最大输入电压:DC26V

:47μF I μ A/2A

C52:GRM31CF10J107ZE01L (Murata)

最大输出电压:3.3V

电感:100μF μ V/6.3V

D1:B240A-13-F (二极管公司)

2A/40V

C63:C2012X5R1V226M125AC (TDK)

22μF μ V/35V

C51:GRM155B31H103KA88D (Murata)

0.01μF μ V/50V

PCB 布局设计

VIN:红色

GND:蓝色(底部至 GND)

VOUT:绿色

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    VIN 压摆率太快、并且 DCDC 环路响应较慢、这使得占空比可以随 Vin 变化而变化。 因此 Vo=Vin*D、当 D 不能改变时、Vin 升高、Vo 将升高 VIN、直到环路针对 Vo 过冲重新出现。

    您可以监控 SW 波形、尤其是从3V 到6V 的 Vo 跳变。  

    您可以尝试使用慢速 VIN 压摆率、看看有什么改进吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢你的答复。

    请告诉我、我应该降低压摆率多长时间?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请尝试将 Vin 压摆率降至5V/ms。

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢你的答复。

    我试过它。

    这个问题已经解决。

    此致、