This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:支持30V - gt;60V/30mA、-60V/30mA 应用

Guru**** 2814535 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5088, LM5180, LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886931/lm5088-support-30v---60v-30ma--60v-30ma-application

器件型号:LM5088
主题中讨论的其他器件: LM5180LM5001

各位专家、您好!

我的客户想知道 LM5088是否能够支持 30V -> 60V/30mA、-60V/30mA 应用。 如果与 LM5088相比、您有更好的选择、请告诉我。 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    LM5088无法支持此应用。您可以尝试使用反激式转换器、例如 lm5180或 LM5001

    谢谢

    李丹尼尔