This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:电流限制和断路器差值

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886111/lm25066-current-limit-and-circuit-breaker-difference

器件型号:LM25066

您好!

客户对电流限制与断路器之间的差异有疑问。

它们需要设置总线过流产生、过流后关闭 MOS、如果电流正常、则开启 MOS。

我的不足是电流限制是限制电流、无法关闭输出、对吧?

我建议客户将断路器用作 OCP 阈值、您能帮您实现双精度并提供建议吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    电流限制是热插拔控制器通过控制 FET 栅极在启动期间限制电流的值。

    在稳态期间、如果负载电流值超过设定的电流限值(但低于断路器阈值)、热插拔允许电流在计时器持续时间内通过、然后关闭 FET。

    如果负载电流超过断路器阈值、FET 将立即关断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    希望您的问题得到解答。 如果您有更多问题、请告知我们。