This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:实现确认

Guru**** 2582155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886045/tps61322-implementation-confirmation

器件型号:TPS61322

大家好、整个团队。

客户有两个问题。 请回答以下问题吗?

1:在 DS 中、没有输入电容器建议。 但是、如果我们进行 Webench、则会有输入电容器。

为了实现 EMI 和 IC 稳定性、添加输入电容器是否更好?

作为参考、客户将在 Vin3.3V/Vout5.0V/Iout60mApeak 使用该器件。

#2:什么是正确处理 NC 引脚? EVM/DS 设计参考、一个 NC 连接到 GND、另一个 NC 连接到 Vout。

我也找到了这个帖子、但我只是想确保正确的处理。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/796411?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS61322

感谢您的支持。

此致、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki:

    建议在电池远离的情况下添加一个2.2uF 的输入电容器、并减少寄生影响。  

    对于 NC 引脚、它在内部浮动。 因此、可以将它们连接到不同的网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minqui-San:

    感谢您的回答。

    此致、

    小岛上的 Kazuki