This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61390:能否获得可变的 Vout?

Guru**** 2502235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886844/tps61390-could-i-obtain-a-variable-vout

器件型号:TPS61390

尊敬的 TI 团队:

可以通过这个芯片获得一个可变的 Vout、也许可以控制 FB 电压?

我需要一个具有可变输入电压(1.8-5V)和可变输出电压(15-60V)(Imax OUT = 10mA)的升压转换器。

提前感谢您的关注

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的发帖。 TPS61390可实现可调输出。您的最小输入电压是1.8V?  TPS61390的最小输入电压为2.5V。