This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:LM5165

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886761/lm5165-lm5165

器件型号:LM5165

我是否需要执行抖动测试来验证降压转换器?

进行 VR 验证所需执行的基本测试有哪些。

基本上、我会进行负载调节、效率、纹波和瞬态。

是否需要抖动测试?

是否需要其他测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    据我了解、抖动主要影响输出纹波质量、如果您认为当前纹波在所有条件下都可以正常工作、则可以跳过抖动测试。

    对于其他测试、它取决于您的系统要求。  

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    非常感谢您的回答。

    我知道抖动测试主要用于数字信号。

    我是否可以知道 它对 VR 验证有何帮助?

    如果纹波测试失败、抖动测试如何帮助我进行验证?

    请您解释一下吗?

    此致

    Sajna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以参阅以下有关抖动的应用手册

    http://www.ti.com/lit/an/slua747a/slua747a.pdf

    通常情况 下、如果 LM5165纹波测试因抖动而失败、则最好检查是否可以使用 COT 控制方法来改进纹波注入配置。

    谢谢