This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62421:我正在计算 EN 引脚(4)上的下拉电阻器3M Ω。 是这样吗?

Guru**** 2526220 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886789/lmr62421-i-am-calculating-for-a-pull-down-resistor-3m-ohms-on-the-en-pin-4-is-this-correct

器件型号:LMR62421

使能引脚电流、灌电流/拉电流、显示为"典型值" 100nA、(没有最小值/最大值?)
此外、使能关断电压阈值最大为0.4v

下面的0.3应小于0.4v 的关断电压


使用0.3V/100 x 10^-9  时、我将得到3、000、000欧姆!  是这样吗?

或者是否有人知道 EN 引脚的最大灌电流/拉电流

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jak、您好!

    泄漏电流100nA 的典型值意味着 EN 引脚上的驱动源应该具有100nA 的电流能力。 例如、如果您使用 MCU 来控制 LMR62421开/关、则 GPIO 驱动能力应高于100nA。 如果您希望关断器件、GPIO 电压应小于0.4V。

    您可以使用51k Ω 电阻器将 EN 引脚连接到 Vin 引脚、如下图所示。