This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:还是 BQ25619在充电时升压输出?

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886683/bq25611d-or-bq25619-boost-ouput-while-charging

器件型号:BQ25611D
主题中讨论的其他器件:BQ24133

这两个器件看起来都将在充电时禁用升压输出。 是否可以使用 USB 充电电压来运行升压、直到不需要、然后电池可以开始充电?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tracy:

    充电器要么从电池升压回 VBUS、要么通过施加在 VBUS 上的电源为电池充电、但不能同时为二者充电。  此外、在两种运行模式之间进行转换时存在几毫秒的延迟。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。 是否有办法实现5V 直通、如果需要、不为电池充电(直到您将其设置为)?

    谢谢、


    Tracy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tracy:

    否  此充电器拓扑需要输入电源通过降压转换器。  BQ24133始终将输入电压传递给系统、是否更适合?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我理解、感谢您的回答。

    Tracy