This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5951:GS 分辨率仅为256、与 FC 位无关197/198

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886285/tlc5951-gs-resolution-of-only-256-regardless-of-fc-bits-197-198

器件型号:TLC5951

您好!

我使用单个5951来控制8个 RGB LED。

问题:

由于 GS 值(针对所有 LED) 从0上升至4095、LED 亮度每256步(不是预期的4096)从零升至完全打开(100%占空比)。  这会重复、立即从100%占空比下降到0%、并在接下来的256个计数(256至512)中再次开始斜升。  这会导致它在达到4095的 GS 计数之前上升到最大占空比16次。这是令人沮丧的、因为 FC 位197/198被设置为零。  

我的设置如下。  该代码是5951 Arduino 代码的简短版本。 请提供任何援助。  所有其他功能都可以工作(DC、BC、FC 位(可能不包括197/198)。  谢谢!

设置

我将 GSSin 用于所有数据、而不是 DCSin。   IREF 设置为20mA。 VCC 为3.3V。  DCSin 和 DCSCK 接地。

将函数控制寄存器设置为 B1111100、以获得4095的重复 GS。  直流电压设置为最大值127、BC 全部设置为255。  GSKR、G、B 全部连接到31.25k 时钟。

UCONTROLLER 和 CODE

- Arduino Nano。 此代码仅控制 RGB LED 0。

#include
#include

//定义控制引脚
#define GSLAT 5.
#define XBLNK 6.
#define GSCKGRB 9.

TLC5951 tlc;

void setup(){
//将 GSCKR、GSCKG 和 GSCKB 连接在一起
//将 Arduino GSCK R、G、B 设置为31.25KHZ
TCCR1B = TCCR1B 和0b11111000 | 0x01;//引脚9和10 @ 31250Hz
引脚模式(GSCKGRB、输出);
analogWrite (GSCKGRB、127);
tlc.init(GSLAT、XBLNK、0);

//启动 SPI
SPI.begin();
SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV2);
Serial.begin(115200);

//设置寄存器- DC、FC、BC
tlc.setAllDCData(127);
tlc.setFunctionData(B1111100);// 7位函数寄存器-位0和位1设置为4095 GS (0、0)
tlc.setBrightness(255、255、255);
TLC 更新();

void loop(){

//循环 LED 0 GS 值从0到4095
对于(uint16_t I = 0;I < 4095;I += 1){
tlc.setLED(0、I、I);//仅三色 LED 0
TLC.updateGs();
serial.println(i);
延迟(200);

再次感谢您的帮助。

谢谢!

Eric Frische

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    这看起来 IC 在自动重复的8位模式下工作。 但是、正如您强调的那样、FC 位197/198是00、您能帮助读取 GSSOUT 以检查您的 GS 数据是否成功锁存。 最好能帮助捕获 GSSCK/GSSIN /GSLAT / GSCKR 的图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 我将把它放在一个示波器上以观看 GSSIN 并告诉您。

    Eric