This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024EVM:建立 I2C 连接

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LP5024EVM, MSP430G2553, TMP112, LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885953/lp5024evm-establishing-an-i2c-connection

器件型号:LP5024EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANYMSP430G2553TMP112LP5024

您好!

我正在尝试使用 MSP430G2553设置与 LP5024EVM 的 I2C 通信。 我已经检查过电路板是否正在通过 USB2ANY 工作、现在正在尝试与其 MSP430进行通信。 我已经与另一个外设(TMP112)进行了通信、所以我不认为问题出在 MSP430方面。  

是否有任何跳线需要更改才能将 EVM 与 I2C 配合使用? 我有一个外部5V 电源、并以红色标记了下面的所有电流跳线连接:

我当前遇到的具体问题是、当 I2C 线路上没有 EVM 时、没有问题。 当我将 EVM 的 SCL 和 SDA 线连接到系统的其余部分时、该线保持高电平、所有通信停止。

感谢您的帮助、

Kathleen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kathleen、

    我认为跳线设置正常。 您是说 SCL/SDA 保持高电平、并且在连接到 EVM 后没有信号? 或者从器件没有到430的反馈。 在发送命令时、您能帮您捕获一些图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    这是在未连接 LP5024EVM 的情况下 I2C 连接的示波器捕获:

    这是采集此采集时我的电路的外观图:

    当我连接 LP5024EVM 时、我将 SDA/SCL 引脚直接连接到10k 电阻器正下方、与 TMP112的 SDA 和 P1.7位于同一线路上、与 TMP112的 SCL 和 P1.6位于同一线路上。

    以下是我的波形看起来的样子、运行相同的代码并使用相同的捕捉设置、唯一的区别是 LP5024已添加到 SDA 和 SCL 行中:

    谢谢、

    Kathleen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kathleen、

    您能不能帮助尝试移除红色矩形下方的 J2跳线(应保留在 EVM 的下方)。 它将 SDA/SCL 上拉至具有4.7k Ω 的电路板电源、而您已经有一个上拉连接。 之后、您需要将 EN (J6)连接到电源以启用 IC。