This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:如附件、请 TPS65131布局图是电路的一部分、以改进如何解决 EMI 问题?

Guru**** 2394395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885261/tps65131-q1-such-as-accessories-please-tps65131-layout-diagram-is-part-of-the-circuit-to-improve-how-to-improve-the-emi-problem-can-be

器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65131

e2e.ti.com/.../0451.layout.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 让我联系该部件的专家。 您可能会在3/5/20之前收到响应。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了您的布局、它看起来很合理。 我有以下几点意见:

    1.在 VSDN 电源上添加0.1uF 并联电容器以帮助在输出端进行高频滤波。

    2.在 VSDP 电源上添加与 C41并联的0.1uF 电容器、以帮助在输出端进行高频滤波。

    3、布局不完全清楚、但我相信 TPS65131的中心焊盘中有9个过孔。 请确保这些过孔连接到内层上的实心接地层。 TPS65131的所有电路都应具有一个实心接地层。

    此致、

    辽卡特