请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65131-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS65131
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我查看了您的布局、它看起来很合理。 我有以下几点意见:
1.在 VSDN 电源上添加0.1uF 并联电容器以帮助在输出端进行高频滤波。
2.在 VSDP 电源上添加与 C41并联的0.1uF 电容器、以帮助在输出端进行高频滤波。
3、布局不完全清楚、但我相信 TPS65131的中心焊盘中有9个过孔。 请确保这些过孔连接到内层上的实心接地层。 TPS65131的所有电路都应具有一个实心接地层。
此致、
辽卡特