This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:IC 损坏?

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886450/lm5170evm-bidir-damaged-ic

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170

我刚刚购买了 LM5170-EVM。 按照手册对其进行布线后、当我向 EN 信号发送5V 电压时、EVM 不响应。

仔细检查后、我发现电路板上的控制器芯片存在物理缺陷、如所附图片所示。 LM5170 IC 中有一个孔。 我很确定我没有实际插入它。  

这可能是电气损坏吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    很遗憾听到这个消息。 是的、IC 已损坏。 它可能会受到一些 OV 应力的影响、但我无法判断到底发生了什么。  许多 EVM 已经分发、这是我第一次听说过这种损坏。  请更换 IC 并重新执行测试、并确保小心处理电路。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi