This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:电源管理问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886525/bq24616-power-management-issue

器件型号:BQ24616

我的系统可以获得13V 的最大功率、适配器将提供大约20V 的电源。连接适配器时、系统将从适配器获取电源、卸下电池(3节电池)将提供电源(12.6V)。 系统。 因此、我想在电路的环绕区域中使用降压、如上图所示。 您能告诉我这是否是我问题的可行解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujon、

       是的、这是有效的解决方案。 请记住、如果在电池未接近充满电时断开适配器、您的系统应能够接受此范围的电池电压作为其电源。