This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:稳定性

Guru**** 2814315 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886559/bq24600-stability

器件型号:bq24600

您好!

我已经使用 BQ24600RVAR 设计了我的充电器、其中 LOUT = 3、9uH、Cout = 44uF

因此、LC 输出滤波器谐振频率 f0将为12、15kHz。 建议介于16kHz 至28kHz 之间

如果稳定性频率达到12、15kHz、会出现什么问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anis、您好!

      bq24600是 一款同步降压 PWM 转换器、并使用具有前馈控制方案的固定频率电压模式。 我们有 一个 III 型补偿网络、该网络允许在转换器的输出端使用陶瓷电容器、这样我们就可以调整零点和极点的大小、从而使稳定的 LC 谐振频率范围集中在数据表中指定的16kHz 至28kHz 范围内。

    我想说、如果谐振频率低于推荐的 LC 谐振频率范围、则风险比谐振频率更高、但我们对此类条件不进行验证、无法保证。 您可以验证解决方案以查看配置是否有效、或者也可以减小电容/增加电感。 您可以参阅表1。 常见 L 和 C 值的数据表。