This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4001:用作电流源

Guru**** 2531060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886379/tps7a4001-usage-as-current-source

器件型号:TPS7A4001

大家好、团队、

 TPS7A4001能否用作与其他 LDO 类似的恒流源? 如果是、这是正确的实现方式吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Panagiotis、您好!

    当应用需要驱动 LED 时、我们经常看到这种情况、TPS7A40是执行此类操作的理想选择、因为由于 LDO 具有100V 的能力、您可以使用更多的串联 LED。  

    您的示例图是实现此目的的最常用方法、因为 LDO 将 FB 节点调节为等于内部基准。 这意味着您将始终具有 Vref/120的负载。  

    您还可以考虑在输入源和 LDO 输入引脚之间放置恒定负载。 以下是您可能需要考虑这种方法的一些原因、它最初是为 LED 量身定制的(如方框图中所示)、但也可能适用于您的负载。   

    • 禁用后、LDO 将硬关闭电流、从而实现更可预测的行为
      • 当打开时、输出电容器上保持的输出电荷将继续消耗、直到正向偏置不再足以点亮 LED
    • 启用后、通过 LDO 的电流应足以立即开启 LED
      • 当 LED 在输出端时、Cout 必须充电至正向电压、然后 LED 才会亮起
        • 最大 PWM 频率由 LDO 使能电路确定、而不是输出的固有 RC 延迟
      • 输入和输出电容应匹配(或较大的输入电容)、以允许 Cout 的初始充电电流来自 Cin、从而限制通过 LED 的过量电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kyle 提供的信息、这对于这个项目和未来的项目非常有用

    谢谢、

    Panagiotis