This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3480:LM3480会在启动时自动关闭输出

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886509/lm3480-lm3480-turns-off-output-unexcpectedly-at-startup

器件型号:LM3480

你好。

当我向 LM3480IM3-15施加电压时、稳压器的输出会在保持所需的15V 之前开启和关闭几次。

VIN (以及稳压器的 Vout)从0V 斜升至15V 约20ms。 VIN 持续增加、直至达到24V。 当稳压器的输出达到15V 时、它会产生许多快速开/关、周期约为15ms。 开/关的数量在2到10次之间变化。 在某些情况下、它根本不会削波。

供参考、当我从电源拔下直流插头并快速插入电源时、即稳压器上的电压斜升到 uin 非常快、10 µs、稳压器的输出不会发生削波。 这表明问题不在于流入负载的浪涌电流、因为与20ms 斜坡相比、快速上升中的浪涌电流必须要高得多、因此输出的削波必须是另一个原因造成的。

当我减小电源上的限流器并使斜坡速度甚至低于20ms 时、没有削波。


您能否很快地描述过流时的预期行为? 它会关闭输出还是会限制电压?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    让我们首先解决您的最后一个问题、因为这是最直接的问题。 电流限制不会关闭输出、它只是限制输出电压、使负载电流不超过特定限制。  

    至于您的应用中发生的情况、我可以从您的描述中考虑两个因素、这两个因素可能会导致输出打开和关闭。

    1. 浪涌电流:在启动期间、LDO 需要为输出电容器充电。 VIN 可能会下降、原因是电容器充电所需的电流(加上任何负载电流)以及 LDO 仍处于压降状态(对于 Vin<15V)、因此在输出端也会看到输入电源中的任何移动。  
      1. 降低输入电压斜坡 (使用您的限流器)可能会有助于您看到、通过降低输出上的 dV/dt 来降低为电容器充电所需的电流(i=C*dV/dt)。
      2. 很有可能、一个非常快的斜坡有可能使 Vin 达到一个足够高的电压、以至于 LDO 不处于压降状态、因此在 LDO 的输出上将看不到 Vin 的下降。
    2. 热关断:当 LDO 的结温变得过热时、它将关断以保护自身。
      1. 降低输入电压斜坡的速度会有所帮助、因为为输出电容器充电所消耗的电流更少。  
      2. 但是、我希望在极快启动(热插拔直流插头)时情况会更糟、因此这种情况似乎不太可能发生。  

    您能否提供这三种场景的示波器截图、在同一幅图上同时显示 Vin 和 Vout? 这将帮助我查找有关您的应用中可能发生的情况的任何其他线索。