This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:BQ25504/5/70使用情况

Guru**** 2509785 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504, TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885809/bq25504-bq25504-5-70-usage

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件: TPS62840TPS63805

您好!

我们打算 在其中一个设计中使用 BQ25504/5/70。  

要求是有两个输入电源。

1.5V 直流电源

2.3V 由纽扣电池供电(不可充电)。

需要3V 输出。

只要5V 可用、系统就应该使用这个电源接通电源、否则请提升电池电源和电源。

我们的问题 BQ25504/5/70具有内置充电器、我们可以禁用它吗?

如果是、请说明。

谢谢、

Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    由于您似乎不需要为存储元件充电、我认为 BQ255XX 不适合您的应用。  我建议如下:

    3V 至 PFET 漏极、然后 PFET 源 极至 TPS62840、Iq=60nA (或其他具有100%占空比的低 Iq 降压转换器)

    5V 至 PFET 栅极和源极、下拉电阻器接地。

    连接5V 电源时、它将关闭 PFET、PFET 体二极管将阻止5V 电源尝试为3V 纽扣电池充电。   

    仅连接3V 时、PFET 上的下拉电阻器将使其导通、具有100%占空比模式的 TPS62840将提供 VOUT=电池电压。

    或者、您也可以将 TPS62840替换为降压/升压转换器、即使纽扣电池放电、也能提供3.0V 电压(但它的 Iq=11uA)。

    我不支持 TPS 器件、因此如果您对它们有更多问题、我建议您发布新的论坛帖子。

    此致、

    Jeff

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 的快速响应。

    我们是否有适合此 应用的任何首选 PFET 器件。

    此致、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    我建议使用导通阈值电压(VGSth)小于3.0V 的 PFET、以确保其完全导通并降低 RDSon、从而防止电流造成压降。

    此致、

    Jeff