This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:由 COMP 或 SS 关断

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886426/lm5156-q1-shutdown-by-comp-or-ss

器件型号:LM5156-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5156

大家好、

我想通过拉至 GND 的 COMP 或 SS 实现关断。 有可能吗?

对于 冗余、我正在寻找除 UVLO 引脚之外的方法。  

此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro、您好!

    感谢您关注 LM5156。

    如果您正在考虑升压、则可以使用 SS 进行关断。 但请注意、该芯片仍处于运行模式。

    如果它是反激式、当 FB 变为0时、它可能无法完全关断。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    银城