This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:独立5V 输出

Guru**** 2815045 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21061, BQ25896, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886410/bq25896-standalone-5v-output

器件型号:BQ25896
主题中讨论的其他器件:BQ21061BQ25606

您好!

您能推荐合适的器件吗?

要求如下。

5V、2A 充电

5V、100mA 和3.3V、300mA 输出

独立

在充电期间、输出被启用。

如果无法启用输出、则在启用充电时自动禁用输出。

BQ21061具有 LDO 端口、但由 I2C 控制。

对于 BQ25896、似乎是使用3.3V LDO 实现的。

1.当 USB 连接且 VIN 为5V 时,OTG 输出是否自动禁用?

2.对于5V 输出、可以使用 PMID 引脚还是 VBUS?

3.是否有其他建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅8.2.5 d/s 上的电池升压模式运行、如果 VBUS 大于 BAT+VSLEEP、则不会启用 OTG。

    PMID 为升压模式输出。

    BQ25606  是一款独立型3.0A 单节电池充电器。

    谢谢、

    宁。