This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24166:未使用 USB 输入电源

Guru**** 2518220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885850/bq24166-not-using-the-usb-input-power-supply

器件型号:BQ24166

我有几个问题:

  1. 我们只打算使用输入电源(IN)、而不是 USB 输入电源(USB)。 如果 USB 根本不使用、是否需要使用靠近 USB 和 PMIDU 的电容器?
  2. 由于 USB 不会通电、IUSB[3.1.1]是否是挂起 USB 和 IN 以正常运行的最佳配置?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、ajayt、

    表示1。 如果您不使用 USB 输入、则可能不需要这些电容器。 1uF 是输入的去耦电容器、而 PMIDU 上的4.7uF 是降压转换器的高频滤波电容器。

    表示2. 要挂起 USB、我只需将引脚拉至 GND、并且仅从 IN 电源轨运行。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢你的帮助。

    根据威胁 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/277886/971998#971998 、选择"..IUSB[3..1]="011"实际上是 USB 挂起、处于正常运行状态。  IUSB[3..1]="111"为高阻抗模式、可有效禁用两个输入。  "

    因此、IUSB[3..1]="011"是否应该是仅暂停 USB 的最佳方法?

    谢谢!

    此致、

    Carlos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    是的、没错。  

    此致、

    Joel H