This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:有关 VSYS 的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886395/bq25703a-questions-for-vsys

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: TPS65987D

我们计划使用 bq25703A 为6节(3S2P) 18650锂电池充电。 与 TPS65987D 相结合、可支持 USB PD 充电。

以下情况下的 VSYS 电压是多少?

(1)电池存在、但无输入源

(2)存在输入源

     电池丢失

(3)同时存在输入源和电池

     输入电压<电池电压

     充电已启用

(4)同时存在输入源和电池

     输入电压<电池电压

     充电被禁用

(5)同时存在输入源和电池

     输入电压>电池电压

     充电已启用

(6)同时存在输入源和电池

     输入电压>电池电压

     充电被禁用

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    对于(1) VSYS = VSRP - ISYS x RDSon、BATFET。 如果您在 ChargeOption3()寄存器中选择 BATFETOFF_HIZ 位、则 VSYS = VSRP - VF、Body、BATFET。  

    对于(2) VSYS = VSYSMIN 设置。 如果充电被启用、那么 VSYS = VBATREG 设置。

    对于(3) VSYS =(VSYSMIN 设置或 VSRN + ICHG x RDSon、BATFET)的较高者。  

    对于(4) 如果 VSRN > VSYSMIN 设置且禁用了充电、则 VSYS = VSRN + 160mV。 如果 VSRN < VSYSMIN 设置、则 VSYS = VSYSMIN 设置。  

    (5)与(3)相同。 由于它是降压/升压充电器、因此输入与电池电压之间没有影响。  

    (6)与(4)相同。 由于它是降压/升压充电器、因此输入与电池电压之间没有影响。

    此致、

    Joel H