This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ77915:BQ77915通信

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886442/webench-tools-bq77915-bq77915-communication

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ76920

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我想知道、我可以通过任何方式使用 BQ77915 IC 将其数据发送到 MCU、以便能够检测 SOC/SOH/电压等

或者、我需要将任何其他 IC 与此 IC 配合使用、或者您能建议我使用具有此功能的任何其他保护器 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、
    BQ77915是一款保护器 IC、独立于 MCU 工作。 保护器通常是第二级保护、第一级保护来自监视器或监测计。 如果您希望将电池电压和电流传送到 MCU 以进行系统级决策、但不需要预封装的电量监测计解决方案、那么监控器可能是正确的选择。 对于<=5s 的电池组、您可能会看到 BQ76920。  

    BTW 这里有两个视频(12 -幻灯片也可以下载)、介绍了保护器、监视器和监测计之间的差异。