This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:使用 UCC28070内部功能的任何方法或针对180°相移同步时钟的推荐设计。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886473/ucc28070-any-methods-to-use-internal-function-from-ucc28070-or-recommended-design-for-synchronized-clocks-with-180-phase-shift

器件型号:UCC28070

你(们)好 我们已成功开发出具有 UCC28070的5kW 交错式 PFC、并计划将其并行化以实现10kW 功率。

如果我正确理解了这个链接的答案、那么没有"具有180°相移的同步时钟"功能来并行化2个 UCC28070  

(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/765400?UCC28070-4-phase-interleaved-PFC-with-two-paralleled-UCC28070EVM) 

如果在没有外部电路的情况下没有使用内部时钟或函数来并行化2个 UCC28070的选项、您是否有任何关于"具有180°相移的同步时钟"的建议?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    如果您希望使用两个5kW PFC 模块的组合构建10kW PFC、则需要将这些模块同步为
    显示在 UCC28070数据表的方框图中。
    模块之间需要同步才能实现精确的功率共享。  

    同步两个模块的概念从未完全开发到参考设计中、因此我没有主时钟的可用原理图
    两个异相同步时钟。

    此致

    John