This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:请参阅 QR 和 DCM 条件以及仿真可行性

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730-Q1, UCC28730, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886356/ucc28730-q1-consult-qr-and-dcm-condition-and-simulation-feasibility

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28730TINA-TI

大家好、我想咨询-

对于使用 UCC28730-Q1的 QR 反激式、当它进入 DCM 模式时 、UCC28730-Q1是否能够始终检测 MOSFET 上的谷值电压、然后在谷值电压点(或附近)开启?  如果反激式具有宽输入和不同的负载条件、 UCC28730-Q1是否会始终保证获取谷值电压、然后打开 MOSFET?

因为我们正在评估多个 QR 反激式控制器。

但发现、对于某些控制器、它只能检测和控制反激式在临界模式下运行时的开启时刻。 一旦进入 DCM、控制器将无法控制开通时间、这意味着 MOSFET 将有一定的机会在极高的 VDS 点开启并导致较大的损耗。

此外,是否有方法可以仿真 UCC28730-Q1? 我尝试将 SPICE 模型导入到 LTSPICE 中、但它不起作用。

请说明如何模拟... 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尹

    感谢您关注 UCC28730-Q1反激式控制器。

    该控制器不直接检测 DCM 谐振谷值、而是检测 VS 输入端负向辅助波形的过零。 当检测到过零时、控制 器会将大约500ns 的延迟时间应用于在预期谷底开启。

    固定延迟时间基于大多数20-40W 反激式应用中使用的典型磁化电感和 MOSFET 输出电容。   某些特殊应用可能需要高得多的 Lm 或具有极高输出电容的大型 MOSFET。  这些例外情况可能会导致谐振频率远低于通常的~500kHz。  在这种情况下、仍然会检测到过零、并应用~500ns 延迟、但低频谐振可能无法在开启之前完全达到最小谷点。  

    由于此控制 器使用可变频率(以及其他方案)来调节输出电压、并且仍然必须实现谷底开关、因此它将进入"谷底跳跃"状态、以便在平均开关周期之外的第一个可用谷底打开。  只要振铃振幅足以在 VS 引脚上检测到、控制器就会继续进行谷底开关。  对于无法可靠检测到过零的深度 DCM 运行模式、tZTO 过零超时延迟计时器(2.2us)将强制栅极驱动开启。
    这些导通可能处于高大容量电压、但通常开关频率已经很低、损耗也很低。

    UCC28730可使用 TINA-TI 模型进行仿真、该模型可从 以下网址获得:www.ti.com/.../slum527

    TINA-TI 工具可从以下位置下载: www.ti.com/.../TINA-TI TI download&tisearch=Search-EN-万物

    遗憾的是、我们不支持运行 LTSpice。

    此致、
    Ulrich