This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:关于暂停计时器的变化

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886000/ucc256403-about-variation-of-pause-timer

器件型号:UCC256403

您好!

一旦处于故障状态、它将停止一秒钟并重新启动。

暂停计时器通常为1秒、但它的变化百分比是多少?

我认为内部时钟周期的变化会产生影响。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、User6230314、

    感谢您关注 UCC256403 LLC 控制器。

    我已将您的问题提交给该器件的设计中心、并将在收到问题时使用他们的答案更新此主题。
    请留出一天或两天的时间进行回答。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、User6230314、

    我收到了一个答案、1 sCOND 暂停计时器的6西格玛变化 为+/-15%。

    最小

    典型值

    最大

    0.85

    1

    1.15.

    由于 它是整个 UCC25630x 和 UCC25640x 系列的通用电路、因此该变化适用于这些系列中的每个控制器。  

    此致、
    Ulrich