This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62061:EN 引脚的上拉电阻值

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885346/tps62061-pull-up-resistor-value-for-the-en-pin

器件型号:TPS62061

您好!

这是 Bharti Verma。

我们使用开关稳压器 IC TPS62061 (DSG 封装、8引脚 WSON、带 PowerPAD)。我们想知道用于 EN 引脚(引脚5)的下拉电阻器的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bharti、

    考虑到 Vin- 2.7V (最小 Vin)和最大输入偏置电流、100k 或更低的上拉电阻器应该是可以的。 但请仅将此值用作参考、可能会根据应用要求而变化。 请确保对完整的应用程序进行良好测试。  

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指上拉还是下拉电阻器?

    在我们的应用中、我们必须使电路最常处于关断模式。因此、请给出相应的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bharti、

    如果可能、您能否分享应用的原理图?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    我在这里分享了我们应用的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bharti、

    您可以使用与上拉或下拉相同的电阻器。  

    我想您错过了原理图中的分压器和滤波电容器。 请遵循数据表中的推荐设计。

    此致、

    Febin