This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反相降压-升压支持3.6V~4.2V ->-5.3V/0.8A

Guru**** 2531690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TIDA-01457, TPS62826, TPS62130, TIDA-01423

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885589/inverting-buck-boost-support-3-6v-4-2v----5-3v-0-8a

主题中讨论的其他器件:TPS82130TPS62826TPS62130TIDA-01423TIDA-01457

各位专家、您好!

我想检查我们的解决 方案是否支持采用反相降压/升压拓扑的3.6V~4.2V ->-5.3V/0.8A 电流。 最好具有适用于此应用的参考设计。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我找不到任何符合要求的降压/升压器件、对于这些电压、我们可以实现的最大电流约为200-300mA。

    可能有一个合适的降压转换器可配置为反相降压/升压、我将与降压团队核实:
    http://www.ti.com/lit/an/snva856/snva856.pdf

    此致、
    密耳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milo、

    感谢您对此案例的帮助,并期待您在此处查看反馈:)

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann、

    我找到的此参考设计仅适用于您的情况。 这里是  基于模块 TPS82130的 TIDA-01457的链接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfonso、

    我们似乎可以使用简单的3A 转换器解决方案来实现它。 我是否可以使用已在其应用中使用的 TPS62826来实现3.6V~4.2V ->-5.3V/0.8A 应用? 非常感谢!!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    TPS62826无法使用、其 Vin_max 为5.5V、不够高。 在反相降压/升压配置中使用时、Vin_max 要求为:
     
    VIN_max = Vin +|Vout| = 4.2 + 5.3 = 9.5V (有关说明、请查看上述文档 I 中的图5)

    您可以使用 TPS62130、查看数据表中的第9.3.3节以及本应用手册进行计算:
    http://www.ti.com/lit/an/slva469c/slva469c.pdf

    对于您的输入/输出电压、它应该能够提供至少1A 的电流、但如果有任何其他问题、请与降压团队进行仔细检查。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann、

    谢谢您 Milos 的解释。 上次您在寻找具有参考设计的解决方案时、我提供了 TIDA-01457链接。 在第一页中、指定该解决方案在1A 左右的电流下工作。 此外、tps62130 可适用于您的应用、但仅提供与您的电源轨不匹配的参考设计(TIDA-01423)。
    有关这些器件的具体支持、请打开新主题、包括器件型号、因为我支持7V 以下的降压转换器。