各位专家、您好!
我想检查我们的解决 方案是否支持采用反相降压/升压拓扑的3.6V~4.2V ->-5.3V/0.8A 电流。 最好具有适用于此应用的参考设计。 非常感谢!
此致、
Ann Lien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
我想检查我们的解决 方案是否支持采用反相降压/升压拓扑的3.6V~4.2V ->-5.3V/0.8A 电流。 最好具有适用于此应用的参考设计。 非常感谢!
此致、
Ann Lien
尊敬的 Ann:
我找不到任何符合要求的降压/升压器件、对于这些电压、我们可以实现的最大电流约为200-300mA。
可能有一个合适的降压转换器可配置为反相降压/升压、我将与降压团队核实:
http://www.ti.com/lit/an/snva856/snva856.pdf
此致、
密耳
尊敬的 Ann:
TPS62826无法使用、其 Vin_max 为5.5V、不够高。 在反相降压/升压配置中使用时、Vin_max 要求为:
VIN_max = Vin +|Vout| = 4.2 + 5.3 = 9.5V (有关说明、请查看上述文档 I 中的图5)
您可以使用 TPS62130、查看数据表中的第9.3.3节以及本应用手册进行计算:
http://www.ti.com/lit/an/slva469c/slva469c.pdf
对于您的输入/输出电压、它应该能够提供至少1A 的电流、但如果有任何其他问题、请与降压团队进行仔细检查。
此致、
密耳
您好、Ann、
谢谢您 Milos 的解释。 上次您在寻找具有参考设计的解决方案时、我提供了 TIDA-01457链接。 在第一页中、指定该解决方案在1A 左右的电流下工作。 此外、tps62130 可适用于您的应用、但仅提供与您的电源轨不匹配的参考设计(TIDA-01423)。
有关这些器件的具体支持、请打开新主题、包括器件型号、因为我支持7V 以下的降压转换器。