This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61235P:效率问题?

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61235P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886370/tps61235p-efficiency-problem

器件型号:TPS61235P

您好!  

我的设置包括 TPS61235P、BQ27441电量监测计和18650 3500 mAh 锂离子电池。

当我的负载为5V 2A 时,电池电流将上升3A。 (电池电压= 3.6V)。 我将从电量监测计获取电池电流值。  

这些值是否正常?

使用这些值时、TPS61235效率为%50、对吧? 但根据数据表、它应该高于%90?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmut、

    根据您的描述,效率为5V*2A/(3.6V*3A)=92.59%,而不是50%。

    为了更准确地测量效率、请使用 DMM 测量接近 TPS61235P 输入引脚的输入电压、输入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zack。