This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 800V 反激式

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886234/800v-flyback

主题中讨论的其他器件:UCC28730PMPUCC24650

您好!

我需要800V 输入电压的隔离型反激式、PoUT = 10 - 15W、空载功耗极低、您有什么值得推荐的?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    感谢您关注 TI 反激式控制器。

    您的设计要求有点含糊、但 UCC28730 PSR 反激式控制器专门用于"极低的空载功耗"。   这可能是您的最佳选择。

    不清楚800V 输入是直流还是 rms。  我假设是峰值直流、
    我建议查看这两个参考设计、并根据您的实际要求调整其中一个或两个参考设计。  忽略突变输出绕组等任何不需要的并发症  相反 、请使用功率级初级侧设计方法作为要调整的参考。

    http://www.ti.com/tool/PMP30428

    http://www.ti.com/tool/PMP10415

    在 PMP 设计中、将 UCC28730替换为控制器。  为了保持输出电容下降并提供快速瞬态响应、我建议使用 UCC24650 "唤醒" IC 来监测空载时的输出。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、谢谢。

    输入为800V 直流峰值。

    非常感谢、

    Antonio