This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:TLV62568的省电模式测试

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884919/tlv62568-power-save-mode-test-of-tlv62568

器件型号:TLV62568

大家好、

我们正在为客户测试轻负载转换报告、他们对我们的省电模式有一些担忧。

他们要求将 PSM 的点测试为正常模式、如下图所示。

它显示转换点将大约为200mA。 它高于其他竞争对手。 他们担心我们是否能够在轻负载时保持高效率、如数据表中所示。

  • 客户想知道省电模式到正常模式的转换点、以及在大约200mA 时是否合理  
  • 客户想进一步了解 PSM 模式如何在100mA 电流下实现高效率性能。

Iload:180mA

Iload:248.2mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng bin Su:

    感谢您的联系。 我正在调查您的问题、并将在一天内与您联系。  

    谢谢、此致、
    Zain Riaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riaz、

    感谢你的帮助。

    抱歉。 这是客户的一项紧急要求。 他们尽快需要我们的评论。 否则、它们将在我们的解决方案中进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng bin Su:

    我需要您提供更多信息、以便为您提供有用的答案。  

    首先、请提供有关输入电压、输出电压和输出电流的详细信息。 这里的不同值会导致器件从省电模式转换到 FPWM 的不同点。

    其次、您能否确认客户是否正在测试德州仪器提供的 EVM? 还是使用定制设计? 如果他们使用定制设计、了解电感器/电容器值很重要。 最好直接通过电子邮件共享设计。

    我期待您的答复。

    谢谢、此致、
    Zain Riaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处的对话脱机进行。 如果需要其他帮助、请随时重新打开主题帖。