This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:关于 TPS25942A 故障和 TINA-TI

Guru**** 2520930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885658/tps25942a-about-tps25942a-failure-and-tina-ti

器件型号:TPS25942A
主题中讨论的其他器件: TINA-TI
你(们)好。
目前、使用 TPS25942A 的电路在几天内出现故障、我想找出原因。(4种基板中有4种)
电路配置是图79中的电路。 优先级电源多路复用实现。 此外、图86的反极性保护功能电路。 在上面添加了反极性保护实现。
最初、它可以根据需要工作、但在1-3天后不会打开。
(已确定失败。) 此时、/FLT =低电平。
下面是您要检查的内容。
未连接 DMODEPin、期望内部下拉电平为低电平。 有问题吗?
使用 TINA-TI 进行仿真时、将17V 输入输入连接到一个输入。 当0V 输入到另一个输入时、在输入0V 的一侧生成-37A。 我找不到生成37A 反向电流的路径。 此仿真是否正确?
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能不能共享您的原理图。

    保持 DMODE 引脚断开没有问题

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、
    感谢您的回答
    请参阅以下电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢大家分享原理图。

    TVS 和肖特基二极管的选择在一开始看起来似乎是错误的。 错误选择这些组件是电子保险丝设备出现故障的最常见原因。  

    请 参阅以下文档、了解选择 TVS 在热插拔/电子保险丝应用中的重要性

     由于输入电感、快速跳变等瞬态事件可能会导致输入端过压。  您的输入电压为17V、其本身非常接近电子保险丝的绝对最大额定值20V。  

    您能否在这些瞬态事件期间检查在电子保险丝输入引脚上看到的电压。 如果瞬态电压大于器件的绝对最大额定值、电子保险丝可能会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、
    现在、我将查看瞬态期间在电子保险丝输入引脚上看到的电压。 我检查了保险丝外的电压、但没有问题。 IC 输入引脚上的波形尚未确认。
    此外、肖特基二极管的选择有什么问题?
    此致、Koji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    必须在电子保险丝的输出端放置一个肖特基二极管、以确保–ve 电压瞬态不会超过电子保险丝的绝对最大额定值。

    肖特基二极管的选择标准:

    由于输出电感、在快速关断等瞬态条件下、电子保险丝输出端将产生负电压尖峰。 我们需要确保输出端生成的–ve 电压应钳制在|-0.3V|以下、这通常是电子保险丝的 absmax 额定值。 输出端使用的肖特基二极管应该具有、

    • 直流阻断 电压额定值远高于 Vinmax
    • 非重复峰值浪涌电流额定值>快速跳变阈值
    • 快速跳变阈值下的钳位电压低于-0.3V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、
    在热插拔期间、IC 的输入端产生了一个+29V 脉冲、周期为3us。 这似乎是原因。 我注意到、在多次插入和移除后、系统逐渐崩溃。
    由于你们的建议、我能够理解原因。
    感谢您迄今提供的支持。
    此致、Koji