This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:在 EOS 中使用 BQ35100 (有关非密封访问、Ra 表、SOH、R 数据秒的问题)

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886099/bq35100-using-the-bq35100-in-eos-questions-about-unsealed-access-ra-table-soh-r-data-seconds

器件型号:BQ35100

您好!  

我们在 EOS 模式下使用 BQ35100 并使用锂原电池、我们有5个问题:

1) 1)当我们执行"仪表禁用"和"仪表启用"(使用引脚5)时、我们会松开未密封的访问。 然后,每次我们启用“量表启用”时,我们都必须解开密封,这是否正常?

(我们不会取出电池、因此 BQ35100的电源仍处于"电量监测计禁用"和"电量监测计启用"之间)

2)化学编程仅影响 Ra 表或影响其他参数?

3) 3)我们计划使用 LSH 20 SAFT (13000 mAh)电池、但它不在最后一个化学成分选项卡(767版)中。 因此、我们将无法获得良好的 Ra 表。

EOS 检测是否重要,因为它基于阻抗的相对演变?

4) 4)关于 SOH 估算、如果没有良好的 Ra 表、我们如何获得最佳结果? 或者我们如何通过选择合适的 Ra 表来确定?

5) 5) R Data Seconds 参数的影响是什么? 默认情况下,它被编程为15秒,我们是否可以将它缩短为1秒?

因为对于我们来说、在等待消耗下保持超过15秒会有点长、等待"G_DONE"。

提前感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将分配给器件专家、希望在两天内收到响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaetan、

    1)是的、这是一项安全功能。 每次唤醒设备时、如果设备之前已密封、将再次密封。 理想情况下、没有理由在现场解封器件。 如果您在全新的 srec 中进行编程、则会清除此锁定、直到您再次发出密封命令。 将 GE 引脚设置为低电平将有效地消除电量监测计的供电。 这是为了确保监测计在不使用时处于可能的最低功耗模式。  

    2) 2)它确实会影响闪存的其他区域。 它所接触的所有区域都与化学相关。 主要是温度补偿以及 OCV。 氯化锂电池这一点不太重要、因为 OCV 应始终为3.6。  

    3) 3)如果此单元格不在数据库中、建议为其执行新的 ChemID。 您是否有与之合作的 TI 销售?  

    对于 EOS、这不是一个相对问题、Ra 用于 SOH 估算。  

    4)无化学 ID。 最佳操作是使用监测计运行完全放电、绘制随时间变化的测量值 Z。 我们可以使用此数据构建与您的配置文件匹配的新 Ra 表。

    要完全放电、这不是标准的恒定放电、而是按预期运行应用程序几天以进行几次测量。 然后放电容量约为3-5%、剩余时间至少为5小时。 最后、返回正常系统配置几个周期。  

    5) 5)这取决于设置。 监测计在此期间继续进行测量、以帮助计算测量值 Z。 它将这些值馈送到算法中以生成该值。 如果选择减小、建议先使用新值进行测试。 目标是在相同的负载分布下获得一致的 measuredZ 值。 根据我的经验、降低该值并不是很有用。 如果您实际计算出100或 uA 的最坏情况、则在15秒内消耗的电流实际上为0消耗电流。 此外、在 Gauge 停止被发出后、采样率会发生变化、并且电量会在监测计启动后立即下降。  

    希望这些信息能有所帮助

    谢谢、

    Eric Vos