请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 我们的设计采用了 bq35100、因此我们可以看到锂亚硫酰电池何时停止使用。
我们的设计基于评估板的原理图、但没有获得相同类型的结果。 加电时、即使通过1Mohm 电阻器将监测计使能引脚拉至低电平、电流消耗也为36mA。
是我们的原理图。 请提供任何指导。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.