This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:电流消耗

Guru**** 2549120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885098/bq35100-current-consumption

器件型号:BQ35100

我们的设计采用了 bq35100、因此我们可以看到锂亚硫酰电池何时停止使用。

我们的设计基于评估板的原理图、但没有获得相同类型的结果。  加电时、即使通过1Mohm 电阻器将监测计使能引脚拉至低电平、电流消耗也为36mA。

是我们的原理图。  请提供任何指导。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系 我自己解决了问题。

    如果您注意到由于疏忽、我将 Regin 绑定到 SRP

    我将 Regin 路由到了电池、现在一切都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恩里克

       感谢您的更新、是的、Regin 连接到原理图中的 VSS、这是不正确的