This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62180:故障事件

Guru**** 2814275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884868/tps62180-failure-event

器件型号:TPS62180

大家好、

 当故障事件发生时、器件有两种性能、一种是 Vin=Vout、另一种 是 Vout=0V。

您能解释一下在什么情况下会导致这两种不同的表现吗?

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    通常、当任何降压转换器因电压过高而受损时、HS FET 和/或 LS FET 会损坏、从而导致短路。 如果 HS FET 损坏、您将看到 VIN=VOUT。 如果 LS FET 损坏、您将看到 SW = 0V、通过电感器、您还将看到 VOUT = 0V。 有时两个 FET 都会损坏、您会看到 VIN=VOUT=0V。

    此致、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    您对此还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的支持。

    此致、

    Jamie